{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What ports are used by Vijeo Designer v4.5 to download an application via TCP/IP?

The following Ports are used by VD v4.5 to download an application via TCP/IP:
21 FTP
6001 Programming port
6002 Programming port
8000 Used for data sharing and Web Gate
13777 Alternative to port 21

Note: Not all Magelis terminals use all of these ports. However VD will try to establish a connection with all of them.
If the terminal does not use one or more of these ports then the connection will be ignored.


שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: