{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Installing new M340 CPU SD memory card.

Title
Installing a new M340 CPU SD card

Issue
Installing new SD card into M340

Product Line
M340

Environment
Unity Pro, Control Expert

Resolution
Procedure:
1. Make sure new SD card is in the Unlock position.
2. Insert new SD card into M340 memory card slot and the LED will turn ON.
3. Open the Animation Table Window.
4. Add system bit %S65.
5. Turn on the Modification button.
6. Enter value 0 for %S65 and close door.
7. Start PLC

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: