{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How do I scale or do a math calculation on a numeric display and also allow input using Vijeo Designer?

In Vijeo Designer, by default, if you do any math calculations in the variable field it will deactivate the "Enable Input Mode".
The solution would be:

1) Create a numeric display with input mode enabled. Let s call this NumericDisplay01. Assign it to INT01 variable for example.

2) Create another numeric display (NumericDisplay02) but with input mode disabled. For this one you would enter the expression (e.g. INT01*2) in the Variable field.

3) Overlay NumericDisplay02 on NumericDisplay01.

In Runtime, touch input will automatically go to NumericDisplay01 since it is disabled for NumericDisplay02.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: