{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the Profibus DP card part number for an ATV61/71 Drive?

Issue:
Profibus DP part number for an ATV61/71

Product Line:
ATV61 and ATV71

Environment:
All serial numbers for ATV61 and ATV71

Cause:
Part number needed to order part.

Resolution:
VW3A3307 and VW3A3307S371 (for Profibus DPv1 card).

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: