{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the SCR Snubber part number for an ATV61HC16N4 thru ATV61HC63N4 or ATV71HC13N4 thru ATV71HC50N4 drives?

Issue:
What is the SCR snubber part number for an ATV61/71 drive?

Product Line:
ATV61 and ATV71

Environment:
All serial numbers for ATV61 and ATV71

Cause:
Part number needed to order part.

Resolution:
VX4A1200 for Frame sizes 11 - 15
ATV61HC16N4 thru ATV61HC63N4 or ATV71HC13N4 thru ATV71HC50N4?

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: