{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Resetting the Circuit Monitor 2000 Series (CM2000) to Factory Defaults (Master Reset)

Issue
Need to reset the Circuit Monitor Series 2000 back to the factory default settings.

Product Line
CM2000 Series

Environment
Programming

Resolution
This should always be the last resort.
Reseting the meter will clear the CT/PT ratios, System Type, I/O setup, Alarms/Events, Data Logs, Event logs, Waveform Capture Logs, and etc.
The device address and baud rate are not reset on versions 14.000 or later.

The attached article explains how to reset the CM2000 to factory default

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Resetting_the_CM2000_to_Factory_Defaults.pdf [17.92 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: