{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Instrument Transformers 600V Indoor type Current and Voltage

Issue
Customer is looking for datasheet for Class 4210 Voltage and Current transformers.

Product Line
Class 4210 Transformers

Cause
Customer is looking for datasheet for Class 4210 Voltage and Current transformers.

Environment
Datasheet and specification for Class 4210 Transformers.

Resolution
The datasheet for Class 4210 Transformers are attached below.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Instrument Current and Voltage Transformers.pdf [4 MB]