{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Webreach Historical Data gives Pegquery error (80040c8e)

Symptom:
Vista queries work but the same query in Webreach returns:
------------------------------------------------
Webreach error:

"Pegquery error (80040c8e)"

"ActiveX component cannot create object"
"/ion/historical/getlogs.asp line 51"
-----------------------------------------------
This is often due to Vista inheritance issues. To fix:

1) Open Vista
2) Navigate to the Top level window (all the Vista diagrams are linked to each other with Parent-Child relationships)
3) Open the Toolbox and right click on the background
4) Under the Query Server tab select Edit Link> Choose Query1 (or any custom query server)
5) Click OK and save this

After completing the above simple procedure, webreach historical data for this query should work.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: