{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

How to release latched contacts on the VAMP 321 relay

Issue
The protection elements are set to latch upon initialization and they need to be reset.

Product Line
VAMP 321

Resolution
The contacts may be released from the front screen of the VAMP 321 or from VAMPset. From within VAMPset navigate to the RELEASE OUTPUT MATRIX LATCHES screen then set Release Latches to Release and write the changes to the VAMP 321 relay.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: