שאלות נפוצות
Where can I find a list of the ATV61 and ATV71 Communication Parameters?
Issue:
Is there a list of ATV61 and ATV71 Modbus registers available?
Product Line:
ATV61 and ATV71
Environment:
All models and serial numbers
Cause:
Modbus registers are unknown
Resolution:
ATV61 Communication Parameters manual: https://www.se.com/us/en/download/document/1760661/
ATV71 Communication Parameters manual: https://www.se.com/us/en/download/document/1755861/
See attached files in Excel Spreadsheet format as well.
פורסם עבור:שניידר אלקטריק ישראל
קבצים מצורפים
גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: