{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What are the frame sizes of ATV61 and ATV71 drives?
Issue:
Frame sizes for ATV61 and ATV71

Product Line:
ATV61 ATV71 Altivar drives

Environment:
All

Cause:
n/a

Resolution:
See Attached Chart and use the Engineer Frame column based on the part number of the drive.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Frame sizes atv61_71_framesizes_iv.xls [29 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: