{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Are the Altivar ATV32/ATV320 Drives repairable?
Issue:
ATV32/ATV320 repairability

Product Line:
ATV32 ATV320

Environment:
All

Cause:
None

Resolution:
There are no repair parts for the ATV32/ATV320 drives, except for Heatsink Fan(s). However, if the drive is out of warranty, you can contact the repair depot at 1-800-950-9550 to see if they can repair it.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
סיווג:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח:
סיווג: