{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What processor are used in the Preventa XPSMF35 Safety controller?
Issue
What processor are used in the Preventa XPSMF35 Safety controller

Product Line

XPSMF35

Resolution

The XPSMF35 controllers are equipped with 2 microprocessors for the safety-related processing (CPU) and 1 microprocessor for the communications (COM).

The CPU and COM Processors are 32-bit processors.

CPU: Motorola Coldfire MCF 5206e

Clock Speed: 40 MHz / 36 MIPS (54 Mhz / 50 MIPS)

COM: Motorola Power PC 860

Clock Speed: 50 MHz / 66 MIPS (66 Mhz / 88 MIPS)

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: