{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Does the ATV12 drive have a Profibus option?

Issue:
ATV12 Profibus communication setup

Product Line:
ATV12

Environment:
All models

Cause:
Network communications options

Resolution:
No, the ATV12 drive does not have a Profibus communication option.  It only has the integrated Modbus serial port. Consider a 3rd party gateway to convert between Modbus and Profibus.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: