{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
ATV61H...BB: What is the suffix BB?
Issue:
Label shows the drive part number with a BB suffix.

Product Line:
Altivar Machines, Altivar 61

Environment:
All models

Cause:
Part number on label

Resolution:
The BB is used for manufacturing purposes.  There is no difference in the drive.  It simply means that the unit meets certain RoHS requirements.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: