{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

Does the ATV312 have a run time or elapsed time meter?

Issue:
Run time on ATV312

Product Line:
Altivar 312

Environment:
All models

Cause:
None

Resolution:
Yes, parameter rtH (Operating time) in the SUP menu displays the total time that the motor has been powered up.  If desired, this can be set as the default display.  This operating time can be reset to zero by setting rPr = rtH in the FLt menu.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
סיווג:
גלה עוד
סיווג: