{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Why would the ATV Altivar drive reset back to a factory default when you plug in the CANopen network cable?

Issue:
Altivar drives are resetting back to a factory default when you plug in the CANopen network cable.

Product Line:
Altivar ATV31, ATV312, ATV61, ATV71, ATV32

Environment:
All with CANopen network

Cause:
The drive configuration is reset back to factory default.

Resolution:
1.) Verify that the PLC is not communicating to the command word CMI address 8504.  Setting Bit 0 to 1 will reset the drive back to a factory default.
2.) Verify that the Bootup Procedure Configuration in the PLC does not have "Restore all parameters" selected. Make sure this is NOT selected.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATV32_cnM340_01.pdf [117.57 KB]
Canopen h507694_0.pdf [41.98 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: