{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
WSOS V5 crashes after installation
Issue
When WSOS is double clicked, the application crashes with the error:

Stopped Working


Application Event Viewer

Environment
Windows 7 64 bit OR 32 bit

Cause
The application crashes due to missing MSXML package

Resolution
The software requires that MSXML 4.0 Service Pack 3 be installed on the system

Below is a link to download the compatible version of MSXML from Microsft's website:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36292

שניידר אלקטריק ישראל