{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Should the mounting rails of a sliding shelf be extended or retracted from the factory setting?

Issue:
Customers may want to retract or extend the rails of a sliding shelf.

Product Line:
NetShelter Sliding Shelves

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Rails may want to be extended or retracted to match where the rear mounting rails are installed.

Resolution:

The mounting rails of any sliding shelf should never be extended beyond the factory setting. Doing so will reduce the weight capacity of the sliding shelf.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: