{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

What type of overload comes with the GV2, GV3 and GV7 manual starter and protector?

Issue:
GV Manual Motor Starter and Overloads' class

Product Line:
GV type Tesys manual starters.

Environment:
Tesys manual starters

Cause:
Determination of overload type furnished with the Tesys GV manual motor starters.

Resolution:
The overloads supplied with the GV2, GV3, and GV7 manual starters are Class 10, ambient compensated bimetallic.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: