{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How do you set the overload setting on the ATS48 soft starters?

Issue:
Programming Overload setting on the ATS48 soft starters

Product Line:
Altivar ATS48

Environment:
All

Cause:
Needs to set the overload settings.

Resolution:
Main menu arrow down to PRO enter
find tHP code enter
Your motor thermal protection options are going to be
Class 30
Class 25
Class 20 (Severe application)
Class 15
Class 10 (Standard application)
Class 10A
Sub Class 2
OFF: No Protection.

You can set your overload current set value in the SET menu
IN= set to the FLA or full load amps of your motor name plate.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
instruction bulletin enclosed ATS48.pdf [1.3 MB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: