המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
PowerLogic PM5000 Series (PM51xx, PM53xx, PM55xx, PM56xx) Modbus Register List

Article available in these languages: Czech, Spanish, French, Hungarian, Dutch, Romanian, SL

Issue
Register list for Modbus communication

Product Line
PM5110, PM5330, PM5340, PM5560, PM5563, PM56xx, PM57xx

Environment
Power Meter Communications Modbus Register List

Cause
PM5000 series register list is needed for Modbus communication

Resolution
See the attached documents for Register List.
There are 2 files.  One for the PM5100 and PM5300 series and the other file is for the PM5500, PM5600, and the PM5700 series.


שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
PM556x_PublicModbusRegisterList_10th_August-23.xlsx [529.47 KB]
PM51xx_PM53xx_PMC Register List_v2011_v2021_R01.xls [881.5 KB]