{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the part number for Line reactors for ATV drives in the Canadian market?

Issue:
Altivar drives line reactor part numbers.

Product Line:
ATV12, ATV312, ATV61, ATV71

Environment:
Canadian Market

Cause:
3% Line reactors.
5% Line reactors.
Dv/Dt Filters

Resolution:
Please see attached sheet.
For ATV31,  use the ATV312 selection sheet.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATV12-312-61-71_Line and Load reactors and dv-dt Filters.xls [128.5 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: