{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can the TM2 I/O modules be used on a M221 controller?
Issue:
Using TM2 modules with the M221

Product line:
TM221

Environment:
EcoStruxure Machine Expert Basic (formally SoMachine Basic)

Cause:
Twido obsolete and replacement is the M221

Resolution:
Yes, but the TM2 modules have to be mounted after any TM3 modules if TM3 modules are used.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: