{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the pin out for the M221 RS485 serial port?
Issue:
What are the pin outs for the M221 RS485 serial port?

Product line:
M221

Environment:
Ecostruxure Machine Expert Basic (formally SoMachine Basic).

Cause:
Issues with communication with the M221 serial port configured for RS485.

Resolution:
The pin out for the M221 RJ45 serial port is attached.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
M221 RS485 serial port.docx [64.59 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: