{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can I hot swap a CPS1xx xx Power Supply?
Issue:

No, the 140CPS110 00 cannot be hot swapped when supporting a CPU. Doing so will interrupt the CPS hold up time which the CPU will need in order to back up the program.


Product Line: Quantum


Environment:n/a


Cause:n/a


Resolution:n/a


R-101317

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: