{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can the control be flashed to a newer version on ATV312 and ATV212 drives?
Issue:
Reflashing the firmware inside the main control board on the ATV312 and ATV212 drives

Product Line:
Altivar ATV312 and ATV212

Environment:
All

Cause:
Needs to reflash the firmware on the ATV312 and ATV212 drives.

Resolution:
Firmware version of the ATV212 and the ATV312 drive cannot be flashed.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: