{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Templates for printing Px40 front panel labels
Issue
Want to use a template file to print labels for the MiCOM Px40 programmable LEDs and pushbuttons located on the relay front panel.

Product Line
MiCOM Px40

Environment
Microsoft Office Excel 97 and higher version
Any word processor supporting Rich Text Format

Resolution
Download the attached template files.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
MiCOM_Px40_Front_Panel_Labels.xls [39 KB]
MiCOM_Px40_LED_Labels.rtf [242.95 KB]