{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Video: Demonstration and Sample Code for the Link Object feature in Vijeo Designer
Issue:
Does Schneider Electric offer sample code or a demonstration video for the Link Object feature in Vijeo Designer?

Product Line:
Vijeo Designer

Cause:
Configuration and installation.

Resolution:
Yes, please see the provided attachment for a sample project created in Vijeo Designer v6.1 SP3.1.

The following video provides a demonstration of how to Link Objects in Vijeo Designer 6.2

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
LinkObject_DemoApp.zip [34.04 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: