{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What's the detail meaning of M241 AI catriage TMC4AI2 filter level?
The numerical filtering function configurable for every input channel is a low pass first order.
The mathematic formula used is:
Measn =  K * Measn-1 + (1- K) * Valn
With: K is the filter efficiency,
Measn is the filtered measure at time n,
Measn-1 is the filtered measure at time n-1,
Valn is the actual input value measured at time n.
The sample time (from time n-1 to time n) is about 10ms.
Filter efficiencyFilter LevelCorresponding  K value
No filtering00
Smooth filtering1
2
0,750
0,875
Average filtering3
4
0,937
0,969
High filtering5
6
0,984
0,992

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
M218 integrated AI and M241 AI cartridge Filter.pdf [48.14 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: