{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Why M218 can not keep the retain data after power off?
If you define a variable like "aaa", and you move it to %MW0. %MW0 is in retain area, but variable "aaa" is not a retain data, so "aaa" will over-write the %MW0 value, which cause %MW0 can not retain data. If you want variable "aaa" to keep data, you just define the variable as retain variable.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: