{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the part number for the M580 weighing module?
Issue:
Part number for the M580 weighing module


Product Line:
M580


Resolution:
The part number for the M580 weighing module is PMESWT0100. Itis a versatile and flexible weighing module controller, which can be used wherever weighing scales are to be used in the Schneider Electric Modicon X80 automation system.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: