{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How tall is the NetShelter WX with the optional castor kit attached?
Issue:
Customers may ask for the total height of the NetShelter WX with the optional castor kit attached.

Product Line:
NetShelter WX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Cabinets that are floor mounted may have height restrictions.

Resolution:
The NetShelter WX with the optional castor kit attached is approximately 731 mm (28.78") tall.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: