{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can M241/M218/M238/M221 PTO only use one output, and another PTO output be used as normal output?
No, for M241/M218/M238/M221, one PTO channel must use two outputs! Any PTO output can not be used as normal output when PTO is configured!

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: