{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What can cause an INF1 (Rating Error) on an ATV61 or ATV71 drive?
Issue:
Causes for INF1 (Rating Error) on an ATV61 or ATV71

Product Line:
ATV61/ATV71 drives

Environment:
INF1 faults

Cause:
n/a

Resolution:
Check the part number of the power board. Check the graphic terminal the size and the voltage of product. Check the power identification number.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: