{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the MTBF on the BMXNRP0200?
Issue:
What is the MTBF on the BMXNRP0200?

Product Line:
BMXNRP0200

Resolution:
ProductMtbf 30° ContinuousMtbf 30° IntermittentMtbf 60° ContinuousMtbf 60° IntermittentMtbf 85° ContinuousMtbf 85° IntermittentNb Cpt MissingNb Cpt Missing * QtyNb Cpt Total * QtyRatio Nb Cpt Missing / Nb Cpt Total
BMXNRP02002118895.4621579125.2281394785.7331135803.479890993.217779988.0047133813.40%

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: