{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
When did the ATS23 soft start become obsolete?
Issue:
Is the ATS23 obsolete?

Product Line:
ATS23

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
ATS23 became obsolete in August of 2003.  The current replacement is the ATS48.  There are some differences that should be reviewed by the customer such as wiring, dimensions and ratings.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: