{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What do you do with the DC choke on an ATV61 or ATV71 high horse power drive when mounting a flange kit?
Issue:
Mounting an ATV61 with DC choke and a flange kit.

Product Line:
ATV61 ATV71 HHP Drives

Environment:
All serial numbers for ATV61 and ATV71 Drives

Cause:
N/A

Resolution:
When using the flush mount kit, the manual for the drive advises removing the dc chokes from their chassis and mounting them directly to the back pan of the enclosure.
See attachment.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Flange Mounting with heatsink outside the enclosure.png [320.15 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: