{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the max Modbus TCP client and server connection number for M258 Ethernet?
For the M258 & LMC058 controller, the Ethernet limitation connections are :

SoMachine Protocol  : Maximum connection number = 4 (1)
Modbus Server connection : Maximum connection = 8
Modbus Client : : Maximum connection = 8
Modbus Device : Maximum connection = 2
Ethernet IP  Device : Maximum connection = 16
FTP Server : Maximum connection = 4
Web Server : Maximum connection = 10

Theses resources are independent between them (no link limitation connections between them)

(1) The maximum number of SoMachine Protocol is 4.
These connections can be :
One connection for the HMI
One for the OPC Server
One for the SoMachine software
One for the Trace object (oscilloscope function)

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: