{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Variables limitation using recipeDB service
Issue

Web Designer help mentions that 1000 variables can be use in a projects, however this doesn’t apply when the RecipeDb service is used with an automatic request.

Product Line

Factory cast HMI (WMY, NMW)


Resolution

When using an automatic request with the recipeDB, the maximum number of variables (integers) should be limited to 300 to insure the stability of the Tsxwmy100.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: