{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

How can the form requirements of BS EN 61439-2 can be achieved in BlokSeT/Okken if customer specifies Type 6 or Type 7?

Some of the forms for BlokSeT and Okken are meeting the requirement of BS EN 61439, but it requires certain modification. For details, pls find attached document. In case of any query, please contact technical support.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים

BSEN 61439-2 vs. IEC 61439-2.pdfBSEN 61439-2 vs. IEC 61439-2.pdf [246.47 KB]
גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: