{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What are the part numbers for the replacement cooling fans for the ATV61 and ATV71 drives?
Issue:
ATV61 and ATV71 replacement part numbers for cooling fans

Product Line:
Altivar ATV61 and ATV71 open type drives

Environment:
All

Cause:
Needs a replacement cooling fan for the ATV61 and ATV71 drives.

Resolution:
See attachments

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Frame size 2 to 8 Fan Part numbers.png [327.74 KB]
Frame size 11 to 10 Fan Part numbers.png [234.56 KB]
Frame size 3 to 15 Fan Part numbers.png [263.25 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: