{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is included in the ATVPOT25K potentiometer kit?
Issue:
ATVPOT25K potentiometer kit

Product Line:
Altivar accessory

Environment:
All models

Cause:
None

Resolution:
The ATVPOT25K pot kit is for use with any Altivar VFD.  It includes:
Potentiometer 22mm operator, ZB5AD922
Potentiometer, 80442-273-02, 2.5k Ohm
Legend holder, ZBZ32
Legend and Misc hardware not offered separately.

The pot operator has graduation marks only, no designations. The legend is marked "Manual-Speed Pot".

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATVPOT25K.png [154.55 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: