{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is it recommended to do auto tuning on a ATV312 when running multimotors?

Issue:
Autotuning on a ATV312 when running multimotors.

Product Line:
ATV312

Environment:
All

Cause:
Installation / Setup

Resolution:
Auto tuning should not be completed when using multiple motors. An Autotune should only be completed when using a single motor.  The motor should be cold (typically left to sit over night).

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: