{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Galaxy 5000, Battery cabinet; Seismic anchoring, Seismic kits, Seismic drawings

Issue:
Seismic anchoring, Seismic kits, Seismic drawings

Product line:
Galaxy 5000

Environment:
Galaxy 5000, Battery cabinet, AUX cabinet

Cause:
How to install Seismic kits for UPS, Battery and AUX cabinet

Resolution:
Refer to Installation drawing#: 0H-0729 (42in Aux cabinet), 0H-0734(14in Aux cabinet), 0H-0735(28in Aux cabinet), 0H-0736 (UPS) and 990-5217_EN_signoff_LRC2 (Installing Seismic Anchoring)


שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
0h-0736_R01.pdf [643 KB]
990-5217A_EN_signoff_LRC2.pdf [1.64 MB]
0h-0729_R01.pdf [348.74 KB]
0h-0734_REV01.pdf [367.5 KB]
0h-0735_REV01.pdf [603.98 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: