{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Does ATS48 have Ethernet IP option?
Issue:
Do Schneider Electric drives connect to Allen Bradley Blue Hose protocol?

Product line:
Altistart ATS48, ATS22

Environment:
All models, all serial numbers

Cause:
Need to connect to Ethernet IP

Resolution:
Yes. EGX150 - Link150 Ethernet Gateway or contact 3rd party such as ProSoft or AnyBus for a Modbus to Ethernet IP Gateway.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: