{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Basic TCP/IP ports used by the WebDesigner tool…
The modules and Web Designer uses well known ports FTP (21), HTTP (80), SMTP (25), DNS (53) ,DHCP (67,68), NTP (123),SNMP (161,162) and Schneider application protocol (502). It also uses un-privileged ports (greater than 1024) for database access (depending on DB server configuration) and publish subscribe mechanism (6010 + dynamic port allocation). Then if you plan to use Web Designer through a firewall, you must check if all ports are opened for your module.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: