{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can I run an ATV312 in 3 wire control while in sink source mode?

Issue:
N/A

Product Line:
Altivar Machines, Altivar 312

Environment:
All serial numbers for ATV312

Cause:
N/A

Resolution:
No, sinking the logic inputs on an ATV312 will not work with 3 wire control. To use 3 wire control you would have to source the inputs

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: