{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can ATV312 drive display RPM instead of Frequency?
Issue:
How to display the RPM on an ATV312?

Product Line:
ATV312

Environment:
All model numbers, all serial numbers

Cause:
Customer wants to display the RPM on the drive display.

Resolution:
This can be done by creating custom display parameter.
In menu SEt-, go to SdS and set it to RPM/60Hz then press enter to save it.
Go back to menu SUP and go to SPd3, press enter twice to set it.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: