{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How can I change the EWS service in Power Monitoring Expert to use a port other than port 80 (the default)?
Issue:
Customer would like EWS service to run under a different port other than the default port 80.

Product Line:
Struxureware Power Monitoring Expert 7.0.x
Power Monitoring Expert 7.2.x
Power Monitoring Expert 8.0

Environment:
EWS Server Configuration

Cause:
Customers can have specific needs to have EWS running under a custom port instead of the default port 80.

Resolution:

The attached document goes over how to change the EWS port to a port other than the default port.


שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Changing the EWS_Port.docx [178.54 KB]